Využití technologie IO-Link v průmyslových aplikacích

By Etiido Uko, Lisa Eitel

Contributed By DigiKey's North American Editors

S příchodem čtvrté průmyslové revoluce a Průmyslu 4.0 začala být komplexní a inteligentní automatizace definována pokročilými ovládacími prvky, monitorováním a diagnostikou. Takové možnosti jsou dosažitelné pouze díky průmyslové konektivitě – díky níž jsou ovládací prvky a zařízení stroje sjednoceny na nějaké platformě (jako je IO-Link) pro nepřetržitou výměnu dat.

Obrázek – technologie IO-Link doplňuje stávající síťové protokoly.Obrázek 1: Technologie IO-Link doplňuje stávající síťové protokoly snadným integrováním do aplikačních sběrnic nebo ethernetových sítí přes primární modul IO-Link. Spojení mezi primárním modulem IO-Link a jeho zařízeními IO-Link je prostřednictvím nestíněného tří- nebo pětivodičového kabelu, který je také schopen zařízení IO-Link napájet. Zde je napájení z primárního modulu 24 V DC. (Zdroj obrázku: společnost Pepperl + Fuchs)

Klíčovými technologiemi podporující průmyslovou konektivitu jsou standardizované sítě a zařízení s vestavěnými komunikačními funkcemi. Pro tyto funkce existuje mnoho protokolů. Ne všechny průmyslové protokoly však splňují požadavky na výměnu dat a inteligenci, které vyžaduje dnešní automatizace. Technologie IO-Link byla vytvořena, aby uspokojila širokou škálu těchto moderních aplikací.

Jak je již popsáno v předchozím článku na digikey.com, IO-Link je kabelový komunikační protokol od bodu k bodu, který usnadňuje inteligentní obousměrnou datovou komunikaci mezi zařízeními. Primární moduly IO-Link (místní řídicí jednotky) mají obvykle několik portů IO-Link (kanálů), do kterých se nezávisle připojují různá zařízení IO-Link. Tato spojení koncových bodů mezi uzly jsou tím, co činí IO-Link komunikačním protokolem typu od bodu k bodu.

Protokol IO-Link, který byl uveden v roce 2009 konsorciem 41 členů, které má nyní členů stovky, se stal široce přijímaným komunikačním protokolem pro využití dat zásadních k:

  • optimalizaci operací,
  • snížení prostojů a zefektivnění údržby,
  • snižování nákladů na suroviny a přijímání strategických provozních rozhodnutí.

Harmonizované rozhraní IO-Link je definováno normou IEC 61131-9 a podporují jej společnosti Siemens, Omron Corp., ifm efector, Balluff, Cinch Connectivity, Banner Engineering, Rockwell Automation, SICK, Pepperl+Fuchs a desítky dalších výrobců komponent a systémů. Není divu, že konektivita IO-Link je široce využívána v operacích zahrnujících automatizaci montáže, obráběcí stroje a intralogistiku. Její tři hlavní použití v těchto a dalších průmyslových nastaveních zahrnují stavovou komunikaci, řízení strojů a převádění zařízení na inteligentní.

Režimy řídicí jednotky IO-Link korelují s použitími

Obrázek portu konektoru AL1120 M8 nebo M12 od společnosti ifm efectorObrázek 2: Typ použitého konektoru s propojovacím kabelem závisí na typu portu. Primární porty IO-Link třídy A přijímají konektory M8 nebo M12 (jako např. zde zobrazený konektor AL1120 od společnosti ifm efector) s až čtyřmi piny, zatímco protikusy třídy B přijímají připojení se zařízeními majícími pětipinové konektory M12 (pro obousměrnou datovou komunikaci). Režim přiřazený primárnímu portu je v daném okamžiku určen zařízením, ke kterému je připojen, a aktuální operací. (Zdroj obrázku: společnost ifm efector)

Připomínáme z předchozích článků digikey.com, že komunikační protokol IO-Link poskytuje jednotlivé porty konektoru na primárním modulu (řídicí jednotce) IO-Link vysoké úrovně schopné čtyř komunikačních režimů. Patří mezi ně plně deaktivovaný režim a také provozní režimy IO-Link, režim digitálního vstupu (DI) a digitálního výstupu (DQ). Režimy volně korelují se třemi hlavními použitími IO-Link uvedenými výše.

Provozní režim IO-Link podporuje obousměrnou datovou komunikaci se zařízeními v terénu a obvykle se používá při sběru dat pro monitorování, testování a diagnostiku. Port primárního modulu v režimu DI přijímá digitální vstupy a funguje, když je port připojen k senzorům – v tomto kontextu funguje jako vstupní zařízení. Naproti tomu port v režimu DQ funguje jako digitální výstup, typicky když je port připojen k aktuátoru (v tomto kontextu fakticky výstupnímu zařízení) nebo když je systémový programovatelný automat (PLC) nastaven tak, aby přímo posílal instrukce jinému zařízení IO-Link.

Ačkoli to přesahuje rámec tohoto článku, stojí za zmínku, že porty na primárním modulu IO-Link mohou snadno přepínat mezi režimy. Port primárního modulu připojený k senzoru může například běžet v režimu DI – a poté, když primární jednotka požaduje diagnostická a monitorovací data ze senzoru, se přepnout do režimu komunikace IO-Link.

Aplikace IO-Link 1 ze 3: akceschopná komunikace o stavu

Obrázek vysoce pokročilých řídicích a automatizačních systémůObrázek 3: Komunikace IO-Link usnadňuje vytváření vysoce pokročilých řídicích a automatizačních systémů. Průmysl obráběcích strojů hojně využívá senzory IO-Link k ověření vhodného upnutí obrobku a přítlaku a polohy koncového nástroje při frézování. (Zdroj obrázku: společnost Getty Images)

Monitorování stroje je možné se zařízeními IO-Link nastavenými tak, aby hlásily stav, který může zase zpětně informovat systém o nezbytných úpravách a opravách. Zvažme kupříkladu jedno použití v průmyslu obráběcích strojů – použití tlakových senzorů IO-Link, které ověřují, že jsou obrobky upnuty tlakem vhodným pro bezpečné držení bez možnosti poškození během operací odstraňování materiálu. Senzory IO-Link zde v podstatě podporují optimalizaci úloh stroje k zajištění menšího počtu vyřazených obrobků.

Zařízení IO-Link mohou také provádět akceschopnou komunikaci o stavu pro podporu rozšířených rutin údržby k minimalizaci prostojů. Například senzory polohy IO-Link na montážním stroji mohou neustále hlásit umístění koncových efektorů, aby bylo zajištěno, že žádný z nich není mimo rozsah nebo zarovnání.

Analýzou diagnostických dat poskytovaných zařízeními IO-Link mohou strojní technici závodu předvídat a opravovat chyby a potenciální poruchy dříve, než k nim dojde. Technici mohou také identifikovat slabé články ve stroji nebo závodě – aby informovali o provozních změnách na podnikové úrovni, nákupních rozhodnutích a budoucích návrzích strojů.

Aplikace IO-Link 2 ze 3: pokročilé řízení a automatizace

Schéma systému IO-Link zapojeného do pokročilých ovládacích prvků (kliknutím zvětšíte)Obrázek 4: Systém IO-Link zapojený do pokročilých ovládacích prvků obsahuje primární modul IO-Link (řídicí jednotku), jako je zde zobrazená jednotka OmronNX-ILM400, a různé senzory, napájecí zdroje a mechatronická zařízení s podporou IO-Link připojené k tomuto primárnímu modulu. Systémy IO-Link pro takové aplikace obvykle spojují primární modul IO-Link a zařízení s PLC nebo jiným automatizačním systémem. (Zdroj obrázku: společnost Omron)

Řízení a automatizace jsou další aplikační funkce podporované komunikací IO-Link. Tam, kde instalace IO-Link podporuje funkce, které běží bez zásahu personálu, se primární modul IO-Link často připojuje k hostitelskému systému nebo PLC vyšší úrovně, který zpracovává přijatá data a poté přímo nebo nepřímo zasílá příkazy aktuátorům v návrhu k odpovídajícím koordinovaným reakcím. Takové automatizované řízení vyžaduje, aby se systém IO-Link připojil k řídicí jednotce vyšší úrovně prostřednictvím standardizovaných protokolů aplikační sběrnice nebo ethernetu a kabeláže. Ve skutečnosti má většina primárních modulů IO-Link pro taková připojení porty aplikační sběrnice nebo ethernetu.

Zařízení v pokročilých řídicích aplikacích zahrnujících systémy IO-Link se integrují jedním ze tří způsobů:

  • Připojují se přímo k hostitelskému počítači nebo PLC.
  • Připojují se k primárnímu modulu IO-Link a komunikují prostřednictvím protokolu IO-Link.
  • Používají komunikaci kompatibilní s IO-Link a připojují se k primárnímu modulu IO-Link přes rozbočovač IO-Link.

Ten v podstatě funguje jako prostředník pro připojení zařízení bez komunikace IO-Link k primárnímu modulu.

Další výhodou systémů IO-Link s komunikačním připojením aplikační sběrnice a ethernetu je to, že jsou povolena připojení na dlouhé vzdálenosti – což zase umožňuje instalačním technikům umístit primární modul IO-Link v rozvodné skříní nebo na nejvzdálenějším dosahu stroje, pokud to dává pro danou aplikaci největší smysl.

Vezměte v úvahu, jak primární moduly IO-Link přinášejí výhody pokročilým montážním aplikacím tím, že slouží jako nízkoúrovňové řídicí jednotky schopné zpracovávat digitální i analogové signály. Zde mohou primární moduly:

  • přijímat data generovaná lineárními kodéry IO-Link na osách stupně XY,
  • zpracovávat tato data jako bránu,
  • odesílat zpracovaná data zařízení IO-Link v terénu do PLC nebo jiného řídicího systému.

Aplikace IO-Link 3 ze 3: inteligence zařízení

Obrázek snímače přiblížení Balluff BUS004Z s konektivitou IO-LinkObrázek 5: Připojovací rozhraní IO-Link je velmi malé a vejde se na většinu kompaktních zařízení v terénu. Zde je zobrazen snímač přiblížení Balluff BUS004Z s konektivitou IO-Link. (Zdroj obrázku: společnost Balluff)

Třetí aplikací IO-Link je převádění zařízení na chytrá. Tato zařízení s podporou IO-Link mohou přijímat instrukce, monitorovat a provádět samotestovací rutiny – a generovat data, což je zvláště běžné u návrhů senzorů, které připomínají starší možnosti snímačů bez programování (nebo s jen skromným programováním). Protože IO-Link také umožňuje zařízením poskytovat více než jen základní data se dvěma hodnotami (ano-ne nebo vyhovuje-nevyhovuje), je také možné hlásit přesné hodnoty. Například úlohy automatizace procesů využívají teplotní senzory IO-Link, které jdou nad rámec hlášení stavu vysoké nebo nízké teploty tím, že neustále hlásí přesnou hodnotu teploty monitorované zóny nebo objemu.

Další výhodou IO-Link pro chytrá zařízení v terénu je způsob, jakým jsou jeho fyzická připojení kompaktní. To je v kontrastu s fyzickými připojeními rozhraní aplikační sběrnice a ethernetu, která mohou být někdy příliš velká a na mikrozařízení v terénu se nevejdou.

Chytré komponenty IO-Link lze také přesně ovládat. Například namísto základních ovládacích prvků vypnutí a zapnutí lze aktuátoru zadat příkaz k vypnutí, jakmile scénář splní sadu podmínek.

Vstupní zařízení, jako jsou tlačítkové přepínače od společnosti RAFI, mohou využít funkce IO-Link k podpoře funkcí chytrých zařízení – včetně barevně kódovaných kontrolek.

K použití IO-Link pro aplikace chytrých zařízení existuje několik výhrad. Ačkoli vývoj bezdrátové formy IO-Link probíhá, stále se jedná o kabelový komunikační protokol – a podléhá tedy všem omezením pevného zapojení. K zachování integrity dat nesmí kabeláž primárního zařízení IO-Link přesáhnout 20 m. Navíc, protože protokol IO-Link může přenášet pouze 32 bajtů dat za cyklus, je nedostatečný pro použití se zařízeními v terénu, jako jsou kamery, které mohou generovat mnoho MB dat za minutu.

Závěr

Systémy IO-Link se hojně používají k doplnění stávajících protokolů podporujících prakticky neomezené ovládací prvky a systémy sběru dat. Za rychlým přijímáním systémů IO-Link stojí jejich jednoduchost – obsahují pouze primární model IO-Link, jeho zařízení a jejich konektorované tří- nebo pětivodičové kabely. Dalšími výhodami IO-Link jsou instalace typu plug-and-play a cenová efektivita.

Úsilí konsorcia členských společností IO-Link zajistilo širokou kompatibilitu mezi řídicími jednotkami, zařízeními a aktuátory od různých výrobců, což dalo konstruktérům nejširší výběr zařízení pro jejich specifické případy použití.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Etiido Uko

Etiido Uko

Etiido Uko is a mechanical engineer and technical writer covering industrial and commercial industries, with special expertise in DIN-rail industrial power supplies and other components, as well as control technologies used in both process automation and discrete automation.

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel has worked in the motion industry since 2001. Her areas of focus include motors, drives, motion control, power transmission, linear motion, and sensing and feedback technologies. She has a B.S. in Mechanical Engineering and is an inductee of Tau Beta Pi engineering honor society; a member of the Society of Women Engineers; and a judge for the FIRST Robotics Buckeye Regionals. Besides her motioncontroltips.com contributions, Lisa also leads the production of the quarterly motion issues of Design World.

About this publisher

DigiKey's North American Editors